990-5452N-006

Ver el registro en pantalla

NOTA: Este registro solo está relacionado con la operación de la pantalla y no con la operación del sistema SAI.
  1. En la pantalla de inicio, seleccione Registros > Pantalla.
  2. Puede llevar a cabo las operaciones siguientes en el registro:
    1. Pulse en las flechas para desplazarse por la lista de eventos.
    2. Pulse el botón de papelera de reciclaje para borrar el registro.*
  3. Pulse el botón de inicio para cerrar el registro.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?