990-5452L-032

กำหนดค่าเครือข่าย

สามารถกำหนดค่าเครือข่ายสำหรับจอแสดงและการ์ดในสล็อตอัจฉริยะ 1 และสล็อตอัจฉริยะ 2

  1. จากหน้าจอหลักในจอแสดงผล ให้เลือกการกำหนดค่า > เครือข่าย และเลือก จอแสดงผล สล็อตอัจฉริยะ 1 หรือ สล็อตอัจฉริยะ 2 อันใดอันหนึ่ง หากมีอยู่
  2. กำหนดการตั้งค่าดังต่อไปนี้:
    1. TCP/IPv4: เปิดใช้งาน IPv4 (หากใช้ได้) และเลือก โหมดที่อยู่ (แบบกำหนดเอง DCHP หรือ BOOTP)
    2. TCP/IPv6: เปิดใช้งาน IPv6 (หากใช้ได้) เลือก การกำหนดค่าอัตโนมัติ หรือ การกำหนดค่าด้วยตัวเอง และเลือก โหมด DHCPv6 (ควบคุมด้วยเราท์เตอร์ ข้อมูลที่ไม่ใช่ที่อยู่เท่านั้น  ไม่ต้อง หรือที่อยู่และข้อมูลอื่นๆ)
      หมายเหตูู: แตะที่ ที่อยู่ เพื่อดูที่อยู่ IPv6 ที่ถูกต้องทั้งหมด
    3. เข้าใช้งานเว็บ: เปิดใช้งานเว็บ (หากใช้ได้) และเลือก โหมดเข้าใช้งาน (HTTP หรือ HTTPS)
      หมายเหตูู: ไม่สามารถใช้งานได้สำหรับสล็อตอัจฉริยะ
    4. เซิร์ฟเวอร์ FTP: เปิดใช้งาน FTP (หากใช้ได้)
      หมายเหตูู: ไม่สามารถใช้งานได้สำหรับสล็อตอัจฉริยะ
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?