990-5452N-006

Configurar la red

Es posible configurar los parámetros de red para la pantalla y para las tarjetas de red en la Ranura inteligente 1 y la Ranura inteligente 2.

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Configuración > Red y seleccione Pantalla, Ranura inteligente 1 o Ranura inteligente 2 si está disponible.
  2. Configure las opciones siguientes:
    1. TCP/IPv4: seleccione Habilitar IPv4 (si procede) y elija el Modo de dirección (Manual, DCHP o BOOTP).
    2. TCP/IPv6: Seleccione Habilitar IPv6 (si procede), seleccione Configuración automática o Configuración manual y elija el Modo DHCPv6 (Controlado por router, Sólo información que no sea de dirección, Nunca o Dirección y otros datos).
      NOTA: Pulse Direcciones para ver todas las direcciones IPv6 válidas.
    3. Acceso web: Seleccione Habilitar web (si procede) y elija el Modo de acceso (HTTP o HTTPS).
      NOTA: No disponible ranuras inteligentes.
    4. Servidor FTP: Seleccione Habilitar FTP (si procede).
      NOTA: No disponible ranuras inteligentes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?