990-5452L-012

Configuration du réseau

Le réseau peut être configuré pour l'écran et pour les cartes présentes dans les emplacements Smart Slot 1 et Smart Slot 2.

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Configuration > Réseau, puis sélectionnez Écran, Smart Slot 1 ou Smart Slot 2 le cas échéant.
  2. Configurez les paramètres suivants :
    1. TCP/IPv4 : Activer IPv4 (le cas échéant) et sélectionnez Mode adresse (Manuel, DCHP ou BOOTP).
    2. TCP/IPv6 : Activer IPv6 (le cas échéant), sélectionnez Configuration automatique ou Configuration manuelle, puis sélectionnez le Mode DHCPv6 (Contrôlé par routeur, Informations hors adresse uniquement, Jamais ou Adresse et autres informations).
      NOTE: Sélectionnez Adresses pour afficher toutes les adresses IPv6 valides.
    3. Accès Web : Activer Web (le cas échéant) et sélectionnez Mode d'accès (HTTP ou HTTPS).
      NOTE: Non disponible pour les emplacements Smart Slot.
    4. Serveur FTP : Activer FTP (le cas échéant).
      NOTE: Non disponible pour les emplacements Smart Slot.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?