990-5452N-031

Konfigurera nätverket

Nätverket kan konfigureras för skärmen och för korten i Smart Slot 1 och Smart Slot 2.

  1. Från startskärmen på skärmen välj Configuration (Konfiguration) > Network (Nätverk) och välj antingen Display (Skärm), Smart Slot 1 (Smart Slot 1) eller Smart Slot 2 (Smart Slot 2) om alternativen finns.
  2. Konfigurera följande inställningar:
    1. TCP / IPv4: Enable IPv4 (Aktivera IPv4) (om tillämpligt) och välj Address Mode (Adressläge) (Manual (Manuell), DCHP, eller BOOTP).
    2. TCP/IPv6: Enable IPv6 (Aktivera Ipv6) (om tillämpligt), och välj Auto Configuration (Automatisk konfiguration) eller Manual Configuration (Manuell konfiguration), och välj DHCPv6 Mode (DHCPv6-läge) (Router controlled (Routerstyrd), Non-Address Information Only (Endast icke-adressinformation), Never (Aldrig), eller Address and Other Information (Adress och övrig information)).
      OBS: Tryck på Addresses (Adresser) för att se alla giltiga IPv6-adresser.
    3. Web Access (Webbåtkomst): Enable Web (Aktivera webb) (om tillämpligt) och välj Access Mode (Access Mode) (HTTP eller HTTPS).
      OBS: Ej tillgängligt för Smart Slots.
    4. FTP-server: Enable FTP (Aktivera FTP) (om tillämpligt).
      OBS: Ej tillgängligt för Smart Slots.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?