990-5452N-017

Configurazione della rete

È possibile configurare la rete per il display e per le schede nello Smart Slot 1 e Smart Slot 2.

  1. Nella schermata principale del display, selezionare Configurazione > Rete e selezionare Display, Smart Slot 1 o Smart Slot 2 se presente.
  2. Configurare le seguenti impostazioni:
    1. TCP/IPv4: Attiva IPv4 (se applicabile) e selezionare la Modalità indirizzo (Manuale, DCHP o BOOTP).
    2. TCP/IPv6: Attiva IPv6 (se applicabile), selezionare Configurazione automatica o Configurazione manuale e selezionare la Modalità DHCPv6 (Controllato da router, Solo informazioni non relative all'indirizzo, Mai o Indirizzo e altre informazioni).
      NOTA: toccare Indirizzi per vedere tutti gli indirizzi IPv6 validi.
    3. Accesso Web: Attiva Web (se applicabile) e selezionare la Modalità di accesso (HTTP o HTTPS).
      NOTA: non disponibile per Smart Slot.
    4. Server FTP: Attiva FTP (se applicabile).
      NOTA: non disponibile per Smart Slot.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?