990-5452M-025

Konfiguracja sieci

Sieć można skonfigurować pod kątem wyświetlacza i kart w gniazdach inteligentnych 1 i 2.

  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz opcję Konfiguracja > Sieć, a następnie Wyświetlacz Gniazdo inteligentne 1 lub Gniazdo inteligentne 2, jeżeli są dostępne.
  2. Skonfiguruj następujące ustawienia:
    1. TCP/IPv4: Włącz IPv4 (jeśli dotyczy) i wybierz Tryb adresu (Ręczny, DCHP lub BOOTP).
    2. TCP/IPv6: Włącz IPv6 (jeśli dotyczy), wybierz opcję Konfiguracja automatyczna lub Konfiguracja ręczna i wybierz Tryb DHCPv6 (Kontrolowane przez router, Tylko informacje niedotyczące adresu, Nigdy lub Adres i inne informacje).
      UWAGA: Dotknij przycisku Adresy, aby wyświetlić wszystkie obowiązujące adresy IPv6.
    3. Dostęp do sieci Web: Włącz sieć WWW (jeśli dotyczy) i wybierz Tryb dostępu (protokół HTTP lub HTTPS).
      UWAGA: Niedostępne dla gniazd inteligentnych.
    4. Serwer FTP: Włącz FTP (jeśli dotyczy).
      UWAGA: Niedostępne dla gniazd inteligentnych.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?