990-55222D-037

网络安全建议

  • 将 UPS 安装在限制进入的位置。

  • UPS 区域仅允许授权的维护和服务人员进出。

  • 在限制区域设立“闲人免进”标志。

  • 使用物理或电子审计追踪记录限制区域的进出情况。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.