990-55222D-037

并机系统概述

UIB 设备输入断开装置
SSIB 静态开关输入断开装置
UOB 设备输出断开装置
SIB 系统隔离断开装置
BB 电池断开装置
MBB 维修旁路断开装置
注: 在施耐德电气文献中,“断开装置”是个通用术语,涵盖断路器或开关,它们的位置可能因配置而异。有关各个配置的详细信息,请参见电气图和/或阅读每个断开装置正面的符号。

Galaxy VXL 支持使用 4 台 UPS 组成并机扩容系统,并支持使用最多 4+1 台 UPS 组成冗余并机系统,其中采用独立的 UIB 和 SSIB。

并机系统 - 单市电

并机系统 - 双市电

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.