配置 UPS 输入
注: 要确保 UPS 正常运行,必须进行此配置。
- 点击。
- 将市电配置设置为单市电或双市电。
- 要启用此功能,请选择逆变器自启动。启用逆变器自启动后,如果逆变器因电池耗尽而关机,则在输入电压恢复后,逆变器将自启动。注: 在并机系统中,不允许逆变器自启动。
危险小心触电、爆炸或电弧操作 UPS 前,请始终正确执行锁定/挂牌。当市电电源恢复时,开启了自动启动的 UPS 会自动重启。未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。 - 将存在变压器设置为不存在变压器、输入变压器、输出变压器或输入输出变压器。
- 将功率模块冗余设置为 N+0 或 N+1。*
- 点击确定保存设置,然后点击箭头符号转到下一页。
- 在下一页,可以查看以下设置:
- 查看启用自定义输入电流限制是否已启用。启用自定义输入电流限制启用后,当 UPS 处于逆变器运行模式时,输入电流将被限制在设定的最大值内。该功能只能由施耐德电气工程师启用和配置。
- 查看“逆变器运行模式下的最大输入电流限制 (A)”设置
- 查看“发电机供电时逆变器运行模式下的最大输入电流限制 (A)”设置
- 点击确定保存设置。