990-55222D-037

不同 UPS 运行模式的 LED 灯带颜色

前门顶部的 LED 灯带可以显示 UPS 的状态(如已启用)。

  • 绿灯常亮表示 UPS 没有警报。

  • 黄灯闪烁表示存在警告警报。

  • 红灯闪烁表示存在严重警报。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.