990-55222D-037

配置输出

注: 要确保 UPS 正常运行,必须进行此配置。
  1. 点击配置 > 输出
    1. 根据配置将 AC 电压 ph-ph 设置为 380VAC400VAC、或 415VAC
    2. 根据配置将频率设置为 50Hz ±1.050Hz ±3.050Hz ±10.060Hz ±1.060Hz ±3.060Hz ±10.0
    3. 点击确定保存设置,然后点击箭头符号转到下一页。
  2. 在下一页进行以下设置:
    1. 设置旁路和输出容差 (%)。旁路和输出容差范围为 +3% 至 +10%,默认为 +10%。
    2. 设置电压补偿 (%)。UPS 的输出电压可在 ±3% 范围内调整以补偿不同的线缆长度,默认为 0%。
    3. 设置过载阈值 (%)。过载范围为 0 - 100%,默认为 100%。
    4. 设置变压器电压补偿 (%)。变压器电压补偿范围为 0% ~ 3%,默认为 0%。请参阅输出变压器电压补偿了解更多详细信息,并参阅配置 UPS 输入了解在装有输出变压器的情况下如何配置。
    5. 点击确定保存设置。

输出变压器电压补偿

可以对输出变压器进行补偿以平衡输出电压降 (0-3%)。

  1. 断开 UPS 负载

  2. 测量 0% 负载下变压器次级侧电压,然后通过电压补偿 (%) 设置来手动调整 UPS 的输出电压以进行偏移补偿(如有)。

  3. 将负载连接至 UPS

  4. 再次测量 X% 负载下变压器次级侧的电压,然后通过变压器电压补偿 (%) 设置来调整 UPS 的输出电压以补偿变压器的电压降。

特定负载所需的变压器电压补偿用于根据输出负载百分比在 UPS 上自动进行线性输出电压调整。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.