990-55222D-037

显示屏发生故障时关闭 UPS 系统并使其进入维修旁路运行模式

注: 如果显示屏工作正常,请前往控制 > 引导顺序,并按照显示屏上的步骤关闭 UPS。
  1. 在系统级控制器上长按逆变器停止按钮 5 秒钟。这将使 UPS 切换至强制旁路运行模式。检查系统级控制器上的逆变器 LED 是否关闭,旁路 LED 是否为绿色常亮。参见 各 UPS 运行模式的状态 LED 颜色
  2. 闭合维修旁路断开装置 (MBB)。
  3. 在并机系统中:断开系统隔离断开装置 (SIB)。
  4. 断开设备输出断开装置 (UOB)。
  5. 断开静态开关输入断开装置 SSIB(如有)。
  6. 断开电池断开装置。
  7. 断开设备输入断开装置 (UIB)。
  8. 在并机系统中:对并机系统中的其他 UPS 重复步骤 4 至 7。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.