990-55222D-037

各 UPS 运行模式的状态 LED 颜色

如果显示屏发生故障,可通过系统级控制器上的状态 LED 查看 UPS 运行模式。

  • 绿色 LED 表示功能处于激活状态。

  • LED 熄灭表示功能处于非激活状态。

  • 红色 LED 灯(图中为灰色)表示功能处于故障或报警状态。

双变换(正常运行模式)
E-变换模式
电池运行模式(在旁路可用的双市电系统中)
电池运行模式(在单市电系统或旁路不可用的双市电系统中)
请求静态旁路运行
强制静态旁路运行
ECO 模式
静态旁路待机运行


关闭模式
 
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.