990-55222D-037

显示屏发生故障时从维修旁路运行模式下启动 UPS 系统

注: 如果显示屏工作正常,请前往控制 > 引导顺序,并按照显示屏上的步骤启动 UPS。
  1. 闭合设备输入断开装置 UIB(如已断开)。
  2. 闭合静态开关输入断开装置 SSIB(如有)。
  3. 闭合旁路反向馈电断开装置 BF2(如有)。
  4. 闭合电池断开装置。
  5. 在系统级控制器上长按逆变器运行按钮 5 秒钟。这将打开逆变器,将 UPS 切换至逆变器运行模式(E-变换或双变换模式)。检查系统级控制器上的逆变器 LED 是否为绿色常亮。参见 各 UPS 运行模式的状态 LED 颜色
  6. 闭合设备输出断开装置 (UOB)。
  7. 在并机系统中:对并机系统中的其他 UPS 重复步骤 1 至 6。
  8. 在并机系统中:闭合系统隔离断开装置 SIB(如有)。
  9. 断开维修旁路断开装置 (MBB)。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.