990-55222D-037

查看输入接点激活时优先采用电池运行模式的配置

输入接点激活时优先采用电池运行模式功能允许在特定时间/特定情况下通过输入接点信号控制来优先采用电池运行模式向负载供电,断开电网供电。启用此功能后,UPS 将在收到输入接点信号时切换到电池运行模式。只有当电池可以运行时(即电池具有足够的运行时间且未检测到其他限制),UPS 才会切换到电池运行模式。当输入接点信号停用后,UPS 将恢复为默认运行模式。此功能仅限施耐德电气服务代表进行配置。

  1. 点击配置 > 电网交互式 UPS,查看是否启用或禁用输入接点激活时优先采用电池运行模式
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.