990-55222D-037

功率模块上的状态 LED

功率模块正面设有 LED 状态指示灯,用于显示功率模块的状态。

  • 绿色 LED 亮起:功率模块工作正常。

  • 绿色 LED 闪烁(缓慢):功率模块正在自检。

  • 绿色 LED 闪烁(快速):功率模块正在固件更新。

  • 绿色 LED 闪烁(每隔四秒快速闪烁一次):功率模块启用开关处于 OFF(解锁)位置。

  • 红色 LED 亮起:功率模块发生故障。

  • 红色 LED 闪烁(缓慢):功率模块的组件已关闭,或功率模块未完成自检,或功率模块与设备控制器的通信中断。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.