执行单机 UPS 系统的电池 SPoT 模式测试
单机 UPS 系统的前提条件:
-
UOB 必须断开
-
UPS 运行模式必须为请求静态旁路模式
-
电池断开装置 BB 必须闭合
-
必须确保无检测出的监视故障
-
SSIB 必须闭合
该功能将在无负载组的情况下执行电池放电测试。在电池 SPoT 模式测试过程中,逆变器将处于开启状态且 UPS 处于请求静态旁路模式。在测试过程中,UPS 会执行电池运行时间校正测试(即是否满足电池运行时间测试的前提条件,请参阅启动运行时间校准测试),并对运行时间进行相应调整。
输出功率可在 10 ~ 100% 负载范围内手动调整,以尽可能接近工作条件。
当电池电压达到关机水平或预定义放电水平时,测试即会停止。
- 在显示屏的主屏幕上,选择。
- 在电池 SPoT 模式菜单的第 1 页上,检查是否已满足测试所需的前提条件,并确认如果在此过程中断开 UOB,负载仍保持通电状态。点击箭头符号转到下一页。
- 在第 2 页上,按照所列的检查清单进行操作。点击箭头符号转到下一页。
- 在第 3 页上,设置电池放电水平和输出功率水平。点击箭头符号转到下一页。
- 在第 4 页上,点击启动电池 SPoT 模式以开始测试。