查看系统状态信息
- 点击状态。
- 点击输入查看状态。
输入
线电压 (ph-ph) 当前输入线电压 (ph-ph)。 电流 当前市电电源的每相输入电流,单位为安培 (A)。 频率 当前的输入频率,单位为赫兹 (Hz)。 相电压 (ph-N)* 当前相线与零线间的输入电压,单位为伏特 (V)。 总功率 当前的总有功输入功率(对于所有三相),单位为千瓦 (kW)。 功率 当前每相的有功功率(或真实功率)输入,单位为千瓦 (kW)。有功功率是功率通量的一部分,在交流波形的整个循环上求平均值,获得单个方向能量净传递。 峰值电流 输入峰值电流,单位安培 (A)。 功率因数 有功功率与视在功率的比值。 最大RMS 电流 当前的最大 RMS 电流。 能量 自安装以来的总能耗。 - 点击输出查看状态。
输出
线电压 (ph-ph) 逆变器的相间输出电压,单位为伏特 (V)。 电流 当前每相的输出电流,单位为安培 (A)。 频率 当前的输出频率,单位为赫兹 (Hz)。 相电压 (ph-N)* 逆变器的相线与零线间输出电压,单位为伏特 (V)。 负载 所有相当前使用的 UPS 容量百分比。最高相负载的负载百分比会显示在屏幕上。 零线电流* 当前的输出零线电流,单位为安培 (A)。 总功率 当前的总有功输出功率(对于所有三相),单位为千瓦 (kW)。 功率 当前每相的有功功率(或真实功率)输出,单位为千瓦 (kW)。有功功率是功率通量的一部分,在交流波形的整个循环上求平均值,获得单个方向能量净传递。 峰值电流 输出峰值电流,单位为安培 (A)。 功率因数 当前每相的输出功率因数。功率因数是有功功率与视在功率的比值。 最大RMS 电流 当前的最大 RMS 电流。 能量 自安装以来供应的总电能。 峰值因数 当前每相的输出峰值因数。输出峰值因数是输出电流峰值与 RMS(均方根)值的比值。 - 点击旁路查看状态。
旁路
线电压 (ph-ph) 当前相间的旁路电压 (V)。 电流 当前每相的旁路电流,单位为安培 (A)。 频率 当前的旁路频率,单位为赫兹 (Hz)。 相电压 (ph-N)* 当前相线与零线间的旁路电压 (V)。 总功率 当前的总有功旁路功率(对于所有三相),单位为千瓦 (kW)。 功率 当前每相的旁路有功功率(或真实功率),单位为千瓦 (kW)。有功功率是功率通量的一部分,在交流波形的整个循环上求平均值,获得单个方向能量净传递。 峰值电流 旁路峰值电流,单位为安培 (A)。 功率因数 当前每相的旁路功率因数。功率因数是有功功率与视在功率的比值。 最大RMS 电流 当前的最大 RMS 电流。 - 点击电池查看状态。
电池
测量值 目前从电池吸取的直流功率,单位为千瓦 (kW)。 当前的电池电压 (VDC)。 当前的电池电流,单位为安培 (A)。正向电流表示电池正在充电;负向电流表示电池正在放电。 来自所连接的温度传感器的电池温度,单位为摄氏度或华氏度。 电池 电池到达低电压关闭前的运行时间。还显示电池电量水平,以满电量百分比表示。 当前的电池电量 (Ah)。 配置 显示电池类型。 状态 充电器的常规状态。 模式 充电器的运行模式(关闭、浮充、均充、均衡、循环、测试)。 充电容量 最大充电容量,以 UPS 额定功率的百分比表示。 - 点击温度查看状态。
温度
UPS 环境温度 环境温度,单位为摄氏度或华氏度。 电池温度 来自所连接的电池温度传感器的电池温度,单位为摄氏度或华氏度。 湿度 已安装功率模块的相对湿度(基于 UPS 内部集成传感器)。 外部传感器。通过网络管理接口进行命名。 温度 来自可选连接的温度传感器(AP9335T 和 AP9335TH)的环境温度,单位为摄氏度或华氏度。 湿度 来自可选连接的湿度传感器 (AP9335TH) 的湿度,单位为百分比。 - 点击功率模块查看状态。视图将显示每个功率模块存在与否及其状态符号。
- 点击调峰查看状态。
调峰
调峰模式 显示调峰模式此时是处于活动还是非活动状态。 输入功率 UPS 当前的输入功率。 电池功率 UPS 当前的电池功率。 在调峰模式下充电 显示是否在 UPS 处于调峰模式时允许电池充电。 强制电池运行模式 显示强制电池运行模式是否启用(绿色)。 充电状态 电池当前的充电状态。电池充电状态必须达到指定水平才能激活调峰模式。当充电状态达到指定最低水平后,调峰模式将停用。 剩余时间:
电池运行
调峰模式
计划用于电池运行的剩余时间。
计划用于活动调峰模式的剩余时间。 - 点击并机查看状态。
并机
输入电流 当前输入电源的每相输入电流,单位为安培 (A)。 旁路电流 当前旁路电源的每相旁路电流,单位为安培 (A)。 总输出功率 并机 UPS 系统的总输出功率,显示并机系统的总负载百分比和总输出功率,单位为 kW 和 kVA。 输出电流 当前每相的输出电流,单位为安培 (A)。 冗余 UPS 数量 安装的冗余 UPS 数量。 冗余设置 已配置的冗余设置。
- 点击输入查看状态。