990-55222D-037

配置高效模式

  1. 点击配置 > 高效
  2. 选择高效模式禁用ECO 模式E-变换。如果高效模式因电池放电量超过配置限制而被系统禁用,则会被标记为“被系统禁用”。
    注: 联系施耐德电气以启用 ECO 模式
  3. 选择 E-变换谐波补偿(如果相关)。这仅在启用 E-变换的情况下可选。
  4. 选择高效时间表定时启用总是启用从不启用
    1. 对于定时启用,请点击时间表,然后根据需要设置和启用时间表。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.