990-55222D-037

从维修旁路运行模式下启动装有 SKRU 联锁装置的单机 UPS 系统

注: 要操作断开装置,必须等待其指示灯亮起才可以操作。
注: 这是常规步骤,请始终遵照 SKRU 联锁装置的具体说明操作。
  1. 闭合设备输入断开装置 (UIB)。
    显示屏会亮起。重启过程大约需要 3 分钟。
  2. 闭合静态开关输入断开装置 SSIB(如有)。
  3. 闭合旁路反向馈电断开装置 BF2(如有)。
  4. 闭合电池断开装置。
  5. 选择控制 > 运行模式 > 切换到旁路运行模式
  6. 按住 SKRU 按钮,转动钥匙 B 并将其从 SKRU 联锁装置中拔出。
  7. 将钥匙 B 插入设备输出断开装置 (UOB) 的联锁装置中,然后转动钥匙。
  8. 闭合设备输出断开装置 (UOB)。
  9. 断开维修旁路断开装置 (MBB)。
  10. 转动钥匙 A 并将其从维修旁路断开装置 (MBB) 的联锁装置中拔出。
  11. 将钥匙 A 插入 SKRU 联锁装置中,然后转动钥匙至锁定位置。
  12. 选择控制 > 逆变器 > 逆变器运行
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.