990-55222D-037

在维修旁路运行模式下启动 UPS 系统

注: 要操作断开装置,必须等待其指示灯亮起才可以操作。
  1. 闭合设备输入断开装置 UIB(如已断开)。
    显示屏会亮起。重启过程大约需要 3 分钟。
  2. 使用引导顺序启动 UPS 系统:
    • 对于单机 UPS 系统:选择控制 > 引导顺序 > 启动 UPS 系统,然后按照显示屏上的步骤进行操作。
    • 对于并机 UPS 系统:选择控制 > 引导顺序 > 启动并机系统中的 UPS,然后按照显示屏上的步骤进行操作。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.