990-55222D-037

从 USB 设备恢复 UPS 设置

注: UPS 只能接受最初从同一 UPS 保存的设置。从其他 UPS 保存的设置无法复用。
仅当 UPS 处于维修旁路运行模式或关闭模式时,才能恢复设置。
  1. 点击控制 > 引导顺序 > 关闭 UPS 系统控制 > 引导顺序 > 关闭并机系统中的 UPS,然后按照显示屏上的步骤进行操作。
    注: 请勿在关闭序列结束时断开设备输入断开装置 UIB,因为这样会关闭显示屏电源。
  2. 选择配置 > 保存/恢复
  3. 打开前门。
  4. 将 USB 设备插入系统级控制器的 USB 端口 1 中。
  5. 点击恢复从 USB 设备应用已保存的 UPS 设置。等待系统级控制器自动重新启动。
    注: 在恢复过程完成之前,请勿移除 USB 设备。
  6. 选择控制 > 引导顺序 > 启动 UPS 系统控制 > 引导顺序 > 启动并机系统中的 UPS,然后按照显示屏上的步骤进行操作。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.