990-55222D-034

UPS Ayarlarını USB Aygıtına Kaydetme

NOT: UPS, yalnızca aynı UPS’den orijinal olarak kaydedilen ayarları kabul edebilir. Diğer UPS'lerden kaydedilen ayarlar tekrar kullanılamaz.
  1. Konfigürasyon > Kaydet / geri yükle öğesine dokunun.
  2. Ön kapıları açın.
  3. USB aygıtınızı sistem seviyesi denetleyicisindeki USB port 1'e takın.
  4. Mevcut UPS ayarlarını USB cihazına kaydetmek için Kaydet‘e dokunun.
    NOT: Kaydetme işlemi bitene kadar USB aygıtını çıkarmayın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.