990-55222C-007

Αποθήκευση των ρυθμίσεων του UPS σε συσκευή USB

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το UPS μπορεί να δεχτεί μόνο ρυθμίσεις που είχαν αποθηκευτεί αρχικά από το ίδιο UPS. Οι ρυθμίσεις που είχαν αποθηκευτεί από άλλα UPS δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.
  1. Αγγίξτε τα στοιχεία Διαμόρφωση > Αποθήκευση/επαναφορά.
  2. Κλείστε τις μπροστινές θύρες.
  3. Τοποθετήστε τη συσκευή USB στη θύρα USB 1 στον ελεγκτή επιπέδου συστήματος.
  4. Αγγίξτε το στοιχείο Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις του UPS στη συσκευή USB.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία αποθήκευσης.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.