990-55222C-007

Διαμόρφωση της λωρίδας LED στην μπροστινή πόρτα

  1. Αγγίξτε το κουμπί Διαμόρφωση > Γενικά > Λωρίδα LED.
  2. Επιλέξτε Ενεργοποίηση κατάστασης UPS μέσω λωρίδας LED. Όταν είναι ενεργοποιημένη, η λωρίδα LED στην μπροστινή πόρτα του UPS θα δείχνει την κατάσταση του UPS. Αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή.
  3. Αγγίξτε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Φωτισμός λωρίδας LED ανά τρόπο λειτουργίας UPS.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.