990-55222D-019

단일 UPS 시스템에서 배터리 SPoT 모드 테스트 수행

주의: 배터리 SPoT 모드 테스트 수행은 일부 국가/지역에서만 합법적으로 허용됩니다. 지역/국가 법률을 참고하십시오.

단일 UPS 시스템에 대한 필수 요건:

  • UOB가 열려 있어야 함

  • UPS 작동 모드는 반드시 자동 스태틱 바이패스여야 함

  • 배터리 차단 장치(BB)가 닫혀 있어야 함

  • 감지된 감시 오류가 없어야 함

  • SSIB가 닫혀 있어야 함

이 기능을 사용하면 부하 뱅크가 없어도 배터리 방전 테스트를 수행할 수 있습니다. 배터리 SPoT 모드 테스트 중에는 UPS가 요청된 스태틱 바이패스에 있는 동안 인버터가 켜져 있습니다. 테스트 중에 UPS는 배터리 런타임 보정 테스트(배터리 런타임 테스트 필수 조건이 충족되는 경우 런타임 보정 테스트 시작 참조)를 수행하고 그에 따라 예상 런타임을 조정합니다.

출력 전원은 작동 조건에 최대한 맞게 10~100%의 부하 상태가 되도록 수동으로 조정할 수 있습니다.

배터리가 종지 전압 수준에 도달하거나 사전 정의된 방전 수준에 도달하면 테스트가 중지됩니다.

주의: 이 테스트를 사용하려면 서비스 구성 중에 Schneider Electric에서 배터리 SPoT 모드를 활성화해야 합니다.
  1. 디스플레이의 홈 화면에서 테스트 > 배터리 SPoT 모드를 선택합니다.
  2. 배터리 SPoT 모드 메뉴의 1페이지에서 테스트를 수행하기 위한 필수 구성 요소가 충족되는지 확인하고, 이 절차 중에 UOB가 열려 있는 경우 부하에 전원이 공급되는지 확인합니다. 화살표를 눌러 다음 페이지로 이동합니다.
  3. 2페이지의 체크리스트를 따르십시오. 화살표를 눌러 다음 페이지로 이동합니다.
  4. 3페이지에서 배터리 방전 수준 및 출력 전원 수준을 설정합니다. 화살표를 눌러 다음 페이지로 이동합니다.
  5. 4페이지에서 배터리 SPoT 모드 시작을 눌러 테스트를 시작합니다.
    주의: 테스트를 수동으로 중지하려면 배터리 SPoT 모드 취소를 누릅니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.