분산 에너지 자원(DER)으로서 UPS 참여 상태 보기
배터리가 포함된 UPS 시스템은 전력망 대신 배터리의 에너지를 사용하여 부하를 공급함으로써 분산 에너지 자원(DER)으로 작동할 수 있습니다. 외부 시스템은 그리드에서 주파수 강하가 감지되면 UPS에 이중 변환 작동에서 배터리 작동으로 전환하도록 요청할 수 있습니다. 이를 통해 UPS 출력의 부하에 해당하는 그리드 부하를 줄이고 전력망 주파수를 안정화하도록 지원할 수 있습니다. 지원 기간이 종료되면 외부 시스템은 요청을 종료하고 UPS는 다시 이중 변환 작동으로 전환하여 부하를 전력망으로 옮깁니다. DER로 참여하려면 UPS 시스템이 고속 주파수 예비(FFR) 설정에 설치되어 있어야 합니다. FFR은 국가별 규칙에 따라 제한된 전력망에서만 사용할 수 있습니다.
UPS에 대한 DER 참여 조건
-
UPS에 DER 모드가 활성화되었습니다.
-
발전기에서 UPS 전원 공급에 대한 입력 접점이 활성화/트리거되지 않았습니다.
-
배터리를 작동할 수 있습니다.
-
UPS 작동 모드는 인버터 작동 또는 eConversion/ECO 모드입니다.
-
배터리 충전 상태(SoC)가 구성된 최소 수준보다 높습니다.
-
UPS 출력이 과부하 상태가 아닙니다.
- 를 누릅니다.