990-55222D-025

Konfiguracja urządzeń rozłączających

UWAGA: Ta konfiguracja jest niezbędna do poprawnej pracy zasilacza UPS.
  1. Stuknij przyciski Konfiguracja > Wyłączniki.
  2. Stuknij różne urządzenia rozłączające na schemacie układu, aby skonfigurować urządzenia rozłączające obecne w systemie UPS. Kwadrat z symbolem oznacza, że urządzenie rozłączające jest obecne, pusty kwadrat oznacza, że urządzenie rozłączające nie jest obecne. Obecność wyzwalacza BF2 może być konfigurowana tylko przez pracowników serwisowych firmy Schneider Electric.
    UWAGA: Zasilacz UPS może monitorować do czterech urządzeń rozłączających w urządzeniu bateryjnym. Schemat układu pokazuje tylko jedno urządzenie rozłączające baterię BB, nawet jeśli podłączono więcej urządzeń rozłączających baterię i skonfigurowano je w celu monitorowania. Jeśli co najmniej jedno monitorowane urządzenie rozłączające baterię jest w pozycji zamkniętej, BB będzie pokazany na schemacie układu jako zamknięty. Jeśli wszystkie monitorowane urządzenia rozłączające baterię są w pozycji otwartej, BB będzie pokazany na schemacie układu jako otwarty.
  3. Stuknij OK, aby zapisać ustawienia.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.