990-55222D-023

Konfigurer frakoblingsenhetene

MERK: Denne konfigurasjonen er obligatorisk for korrekt UPS-drift.
  1. Trykk på Konfigurasjon > Brytere.
  2. Trykk på de ulike frakoblingsenhetene i orienteringsplanen for å konfigurere hvilke frakoblingsenheter som finnes i UPS-systemet. En firkant med en betyr at frakoblingsenheten er til stede, mens en tom firkant betyr at frakoblingsenheten ikke er til stede. Tilstedeværelse av BF2 kan bare konfigureres av Schneider Electric Service.
    MERK: UPS-enheten kan overvåke opptil fire frakoblingsenheter for batterier i en batteriløsning. Orienteringsplanen viser bare én frakoblingsenhet for batterier (BB) uansett om flere slike enheter er tilkoplet og konfigurert for overvåking. Hvis én eller flere av de overvåkede frakoblingsenhetene for batterier er i lukket posisjon, vises BB på orienteringsplanen som lukket. Hvis alle de overvåkede frakoblingsenhetene for batterier er i åpen posisjon, vises BB på orienteringsplanen som åpen.
  3. Trykk på OK for å lagre innstillingene.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.