990-55222D-032

ดำเนินการทดสอบโหมด SPoT ของแบตเตอรี่ในระบบ UPS เดี่ยว

หมายเหตูู: การทดสอบโหมด SPoT ของแบตเตอรี่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้ตามกฎหมายในบางประเทศ/พื้นที่เท่านั้น โปรดอ้างอิงกฎหมายท้องถิ่น/ประเทศ

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับระบบ UPS เดี่ยว:

  • UOB ต้องเปิดกว้าง

  • โหมดการดำเนินของ UPS ต้องร้องขอสแตติกบายพาส

  • อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ BB จะต้องปิด

  • ต้องไม่พบข้อผิดพลาดการสอดส่องดูแล

  • SSIB จะต้องปิด

คุณสมบัตินี้จะทดสอบการคายประจุของแบตเตอรี่โดยไม่ต้องใช้แผงโหลด ระหว่างการทดสอบโหมด SpoT ของแบตเตอรี่ ต้องเปิดอินเวอร์เตอร์ขณะที่ UPS ร้องขอสแตติกบายพาส ระหว่างการทดสอบ UPS จะทำการทดสอบการปรับเทียบระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ (หากตรงตามข้อกำหนดเบื้องต้นของการทดสอบระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ โปรดดูที่ เริ่มการปรับเทียบเวลาการสำรองไฟของแบตเตอรี่) และปรับเวลาการทำงานโดยประมาณให้เหมาะสม

สามารถปรับกำลังไฟฟ้าเอาต์พุตด้วยตนเองได้จากโหลด 10 ถึง 100% เพื่อให้ใกล้เคียงกับสภาวะการทำงานมากที่สุด

การทดสอบจะหยุดเมื่อแรงดันแบตเตอรี่ถึงจุดปิดระบบ หรือเมื่อถึงระดับการคลายประจุที่กำหนดไว้

หมายเหตูู: โหมด SPoT ของแบตเตอรี่จะต้องเปิดใช้งานโดย Schneider Electric ในระหว่างการกำหนดค่าการบริการก่อนที่จะสามารถทำการทดสอบนี้ได้
  1. จากหน้าจอหลักบนจอแสดงผล ให้เลือก การทดสอบ > โหมด SPoT แบตเตอรี่
  2. ในหน้าที่ 1 ของเมนูสำหรับโหมด SPoT ของแบตเตอรี่ ตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการดำเนินการทดสอบ และยืนยันว่าโหลดได้รับพลังงานหาก UOB เปิดอยู่ระหว่างขั้นตอนนี้ แตะที่สัญลักษณ์ลูกศรเพื่อไปยังหน้าถัดไป
  3. ในหน้าที่ 2 ให้ปฏิบัติตามรายการตรวจสอบที่ระบุไว้ แตะที่สัญลักษณ์ลูกศรเพื่อไปยังหน้าถัดไป
  4. ในหน้าที่ 3 ตั้งระดับการคลายประจุแบตเตอรี่และระดับกำลังไฟฟ้าเอาต์พุต แตะที่สัญลักษณ์ลูกศรเพื่อไปยังหน้าถัดไป
  5. ในหน้า 4 แตะเริ่มโหมด SPoT ของแบตเตอรี่ เพื่อเริ่มการทดสอบ
    หมายเหตูู: หากคุณต้องการหยุดการทดสอบด้วยตนเอง ให้แตะยกเลิกโหมด SPoT ของแบตเตอรี่
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.