EIO0000004349_01

Front USB

Aktiviert/Deaktiviert den vorderen USB-Port am Display-Modul.

Standard: Off (deaktiviert)

Bei Anschluss dieses Produkts an das Harmony P6-Paneel:
Wird nur das Symbol Extend Display angezeigt.

Bei Anschluss dieses Produkts an das Harmony P6-Paneel:
Wird für jede angeschlossene Anzeige ein Symbol angezeigt. Wenn Sie ein Symbol auswählen, blinkt die zugehörige Anzeige, damit Sie angeben können, welche Anzeige eingerichtet werden soll.

Front Display: Harmony P6-Paneel
Extend Display: Dieses Produkt

HINWEIS:
  • Wenn der Front-USB aktiviert ist, steigt das Risiko eines unbefugten Zugriffs und einer Infektion mit schädlicher Software. Deaktivieren Sie den vorderen USB-Anschluss nach Gebrauch.

  • Bei Modellen ohne vorderen USB-Anschluss ist diese Einstellung deaktiviert.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?