EIO0000004349_01

Kenndaten der einzelnen Schnittstellen

USB-Schnittstelle (Typ A)*1 Stecker USB 2.0 (Typ A) x 1
Netzspannung 5 Vdc ±5%
Maximaler Versorgungsstrom 500 mA
Maximale Übertragungsdistanz 5 m (16,4 ft)
USB-Schnittstelle (Typ B) Stecker USB 2.0 (Typ B) x 1
Maximale Übertragungsdistanz 5 m (16,4 ft)
DVI-D-Eingangsschnittstelle Stecker DVI-D 24-polig (Buchse) x 1
Maximale Übertragungsdistanz 5 m (16,4 ft)

*1 Nur HMIFP600TMD.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?