EIO0000004349_01

Lieferumfang

Prüfen Sie, ob das Paket alle hier angegebenen Teile enthält.

HINWEIS: Dieses Produkt wurde sorgfältig verpackt und die Verpackung einer Qualitätskontrolle unterzogen. Sollten dennoch Teile beschädigt sein oder fehlen, wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren Fachhändler.
  1. FP6000-Serie: 1

  2. Installationsdichtung (diesem Produkt beigefügt): 1

  3. Montagehalter (diesem Produkt beigefügt):

    • 4 Stück (für HMIFP6600TMD, HMIFP6500WCD und HMIFP6600WCD)

    • 8 Stück (für HMIFP6700TMD, HMIFP6700WCD, HMIFP6800WCD und HMIFP6900WCD)

  4. Gleichstromsteckverbinder: 1

  5. USB-Klemme (Typ B): 1 Satz (1 Halterung, 2 Schrauben und 1 Binder)

Produktrevision und QR-Code für Handbuch

Die Produktversion (PV) ist auf dem Produktetikett angegeben.

Sie können den Inhalt dieses Handbuchs auch anhand des QR-Codes auf dem Produktetikett ersehen. Ersehen Sie die Position des QR-Codes unten und konsultieren Sie das Handbuch.

  1. Diese Markierung weist daraurf hin, dass Sie mit dem QR-Code auf dieses Handbuch zugreifen können, und dass Sie Kupferdraht verwenden müssen, der für 75 °C (167 °F) oder höher ausgelegt ist. Sehen Sie hierzu Anschluss der Stromversorgung.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?