EIO0000004352_01

触摸屏

  HMIFP600TMD HMIFP600WCD
触摸屏类型 电阻式 (模拟) 带有优化噪声滤波器的投射电容
触摸点 多点触摸 (两点触摸) 多点触摸 (两点触摸)
触摸屏工作寿命 一 千万次以上 一 千万次以上
触摸模式 不适用

Standard mode (标准模式),Water detection mode (水检测模式),Glove mode (手套模式)

注: 有关详细信息,请参阅 Touch Mode

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?