EIO0000004349_01

Systemkenndaten

Für die Kommunikation von Touch-Eingabedaten zwischen diesem Produkt und dem Host sowie für die Anpassung der Bildschirmanzeige müssen der Kommunikationstreiber und die Dienstprogramme auf dem Host installiert sein.

Laden Sie das Harmony P6 und Harmony FP6 Utility von der folgenden URL herunter: Der Treiber wird automatisch mit dem Dienstprogramm installiert.
www.se.com

HINWEIS: Überprüfen Sie regelmäßig die Informationen zur neuesten Version des Dienstprogramms, und halten Sie das Launcher-Programm immer auf dem neuesten Stand.

Betriebssystem

Die unterstützten Betriebssysteme sind auf der Website aufgeführt, von der Sie die Dienstprogramme für dieses Produkt herunterladen können.

Hilfsprogramm

Folgende Dienstprogramme können Sie für dieses Produkt verwenden. Weitere Informationen zu den folgenden Dienstprogrammen finden Sie unter Launcher.

Launcher:

  • Buzzer

  • Brightness

  • Calibration

  • Front USB

  • Touch Mode

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?