EIO0000004132.03

Precauciones para la instalación en un producto de uso final

El módulo de visualización de este producto está diseñado para su uso en superficies planas de gabinetes con clasificación IP65F, UL 50/50E, Tipo 1, Tipo 4X (solo para uso en interiores), Tipo 12 y Tipo 13.

Tenga en cuenta la siguiente información cuando instale este equipo en un producto de uso final:

  • El módulo posterior de este producto no es un recinto aprobado. Cuando instale este equipo en un producto de uso final, asegúrese de usar una carcasa que cumple las normas como carcasa general del producto de uso final.

  • El módulo posterior de este producto es un dispositivo de tipo abierto y está destinado a ser instalado en un gabinete adecuado para el entorno. Instálelo en una carcasa donde el acceso requiera el uso de herramientas.

  • Instale este producto en una carcasa con rigidez mecánica.

  • Este producto no está diseñado para uso en exteriores. La certificación UL obtenida es solamente para uso en interiores.

  • Instale y use el módulo de visualización con el panel frontal orientado hacia fuera.

NOTA: IP65F no forma parte de la certificación UL.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.