EIO0000004132.03

Accesorios

Esta sección presenta elementos opcionales que se venden por separado.

Los productos pueden cambiar o dejar de fabricarse sin previo aviso. Consulte nuestro sitio web para obtener la información más reciente.
www.se.com/docs

Consulte el manual del controlador de dispositivo que corresponde a su software de edición de pantallas para obtener información sobre los controladores host y los cables de conexión.

Nombre del producto Número del producto Descripción
Interfaz en serie
Cable de conversión de RJ-45 a D-Sub de 25 pines XBTZG939 Conecta un cable Sub-D de 25 pines a este producto (RJ-45).
Cable de conversión RS-232C de 9 a 25 pines XBTZG919 Conecta un cable RS-232C estándar (conector Sub-D de 25 pines) a este producto (conector Sub-D de 9 pines).
Adaptador de conversión del puerto COM XBTZGCOM1 Conecta los elementos de comunicación de RS-422 opcionales a la interfaz en serie (RS-232C).
Unidad de aislamiento RS-485 XBTZGI485 Conecta un controlador host a este producto con aislamiento.
Interfaz USB (Tipo A)
Cable delantero USB (1 m) XBTZGUSB Cable de extensión que conecta la interfaz USB al panel frontal.
Interfaz USB (micro-B)
Cable de transferencia USB HMIZG936 Cable para transferir los datos de la pantalla de un PC (USB Tipo A) a este producto (USB micro-B)
Cable frontal USB (micro-B) HMIZSUSBB2 Cable de extensión que conecta la interfaz USB al panel frontal.
Otros
Adaptador de instalación del módulo posterior HMIZM6DSA Adaptador para colocar el módulo posterior en un riel DIN.
Lámina de protección para pantalla con protección UV HMIZG60W Lámina de protección descartable, resistente a la suciedad y con protección UV para pantalla de 4 pulgadas Ancho (1 lámina por juego).
HMIZG63W Lámina de protección descartable, resistente a la suciedad y con protección UV para pantalla de 7 pulgadas Ancho (1 lámina por juego).
Espaciador HMIZM6MP2 Placa para ajustar el espesor del panel de instalación para el módulo de visualización con un ancho de 4 pulgadas.
HMIZM6MP4 Placa para ajustar el espesor del panel de instalación para el módulo de visualización con un ancho de 7 pulgadas.
Cable de separación del módulo de visualización/módulo posterior (3 m) HMIZM6RDP3 Cable para usar cuando instala el módulo posterior y el módulo de visualización separados el uno del otro.
Cable de separación del módulo de visualización/módulo posterior (5 m) HMIZM6RDP5
Cable de separación del módulo de visualización/módulo posterior (10 m) HMIZM6RDP10

Accesorios de mantenimiento

Nombre del producto Número del producto Descripción
Módulo posterior HMISTM6B Módulo posterior para HMISTM6200/HMISTM6400
Módulo de visualización HMISTM62 Módulo de visualización para HMISTM6200, con un ancho de 4 pulgadas
HMISTM64 Módulo de visualización para HMISTM6400, con un ancho de 7 pulgadas
Junta de instalación HMIZS51W2 Junta que ofrece una resistencia al polvo y a la humedad para un módulo de visualización con un ancho de 4 pulgadas (1 pieza).
HMIZS53W2 Junta que ofrece una resistencia al polvo y a la humedad para un módulo de visualización con un ancho de 7 pulgadas (1 pieza).
Conector de alimentación eléctrica CC XBTZGPWS1 Conector para un cable de alimentación de CC.
Abrazadera del USB Tipo A (para 1 puerto) HMIZGCLP1 Abrazadera para evitar la desconexión del cable USB (para 1 puerto, USB Tipo A, 5 piezas por juego)
Tuerca de instalación ZB5AZ901 Tuerca para instalar el módulo de visualización (10 piezas por juego)
Llave de vaso ZB5AZ905 Llave de vaso para ajustar y aflojar la Tuerca de instalación
Kit de accesorios HMIZM6KIT Dispositivo antirotación en T, Abrazadera del USB tipo A, Abrazadera del USB mini-B*1 (1 pieza para cada uno)

*1 La abrazadera del USB mini-B se puede utilizar para los cables USB micro-B opcionales.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.