EIO0000004133.03

Accessori

Questa sezione presenta gli articoli opzionali venduti separatamente.

I prodotti potrebbero subire modifiche o la produzione potrebbe essere interrotta senza preavviso. Per le informazioni aggiornate, visitare il nostro sito web.
www.se.com/docs

Per la comunicazione con controller e dispositivi e cavi di collegamento, far riferimento al manuale del driver del dispositivo corrispondente del software di programmazione.

Nome prodotto Numero prodotto Descrizione
Interfaccia seriale
Cavo di conversione da RJ-45 a D-Sub 25 pin XBTZG939 Collega un cavo D-Sub 25 pin all'apparato (RJ-45).
Cavo di conversione RS-232C da 9 pin a 25 pin XBTZG919 Collega un cavo RS-232C standard (presa D-sub 25 pin) all'apparato (spinotto D-sub 9 pin).
Adattatore di conversione della porta COM XBTZGCOM1 Collega i prodotti opzionali di comunicazione RS-422 all'interfaccia seriale (RS-232C).
Unità di isolamento RS-485 XBTZGI485 Collega un controller host a questo prodotto con isolamento.
Interfaccia USB (Tipo A)
Cavo frontale USB (1 m) XBTZGUSB Cavo di prolunga che si attacca all'interfaccia USB sul panello anteriore.
Interfaccia USB (micro-B)
Cavo di trasferimento USB HMIZG936 Cavo per trasferire i dati delle schermate dal PC (USB Tipo A) all'apparato (USB micro-B)
Cavo frontale USB (micro-B) HMIZSUSBB2 Cavo di prolunga che si attacca all'interfaccia USB sul panello anteriore.
Altro
Adattatore per installazione del modulo posteriore HMIZM6DSA Adattatore per installare il modulo posteriore su guida DIN.
Pellicola protettiva dello schermo anti UV HMIZG60W Copertura antipolvere monouso resistente allo sporco e pellicola anti UV, per schermi di dimensione 4 pollici (1 copertura/set).
HMIZG63W Copertura antipolvere monouso resistente allo sporco e pellicola anti UV, per schermi di dimensione 7 pollici (1 copertura/set).
Distanziatore HMIZM6MP2 Piastra per regolare lo spessore del pannello di installazione del Display Module di dimensione 4 pollici.
HMIZM6MP4 Piastra per regolare lo spessore del pannello di installazione del Display Module da larghezza 7 pollici.
Cavo di separazione del modulo posteriore/Display Module (3 m) HMIZM6RDP3 Cavo da usare per l'installazione del modulo posteriore e del Display Module separati tra loro.
Cavo di separazione del modulo posteriore/Display Module (5 m) HMIZM6RDP5
Cavo di separazione del modulo posteriore/Display Module (10 m) HMIZM6RDP10

Accessori per la manutenzione

Nome prodotto Numero prodotto Descrizione
Modulo posteriore HMISTM6B Modulo posteriore per HMISTM6200/HMISTM6400
Display Module HMISTM62 Display Module di HMISTM6200, di larghezza 4 pollici
HMISTM64 Display Module di HMISTM6400, di larghezza 7 pollici
Guarnizione d'installazione HMIZS51W2 Guarnizione di protezione da polvere e umidità, per moduli schermo da larghezza 4 pollici (1 pezzo).
HMIZS53W2 Guarnizione di protezione da polvere e umidità, per moduli schermo da larghezza 7 pollici (1 pezzo).
Connettore dell'alimentatore CC XBTZGPWS1 Connettore del cavo di alimentazione CC.
Morsetto USB Tipo A (per 1 porta) HMIZGCLP1 Morsetto per evitare la disconnessione del cavo USB (per 1 porta, USB Tipo A, q.tà 5 per confezione)
Dado di installazione ZB5AZ901 Dado di installazione del Display Module (q.tà 10 per confezione)
Chiave a bussola ZB5AZ905 Chiave a bussola per stringere e allentare il dado di installazione
Kit accessori HMIZM6KIT Dado a T anti-rotazione, morsetto USB Tipo A, morsetto USB mini-B*1 (q.tà 1 per confezione)

*1 Il morsetto USB mini-B si può usare per i cavi USB micro-B opzionali.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.