EIO0000004132.03

Contenido del paquete

Compruebe que todos los artículos indicados aquí estén incluidos en el paquete.

Si encuentra algo dañado o faltante, comuníquese con el servicio de atención al cliente de inmediato.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO
No utilice productos o accesorios dañados.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Módulo de visualización

Módulo posterior

 

Elemento

HMISTM6200/HMISTM6400 HMISTM6BOX/HMISTM6BOXIOT

A

Módulo de visualización

1

-

B

Junta de instalación (unida a este producto)

1

-

C

Tuerca de instalación (unida a este producto)

1

-

D

Llave de vaso

1

-

E

Dispositivo antirotación en T

1

-

F

Módulo posterior

1

1

G

Conector de alimentación de CC

1

1

H

Abrazadera del cable USB (Tipo A)

(1 juego = pinza: 1, brida: 1)

1

1

I

Adaptador de instalación del módulo posterior

-

1

J

Guía de instrucciones

1

1

Revisión del producto y código QR para el manual

Se puede identificar la versión del producto (PV), el nivel de revisión (RL) y la versión del software (SV) en la etiqueta de producto.

NOTA: Según el modelo, la etiqueta del producto puede no estar marcada RL.

También puede comprobar el contenido de este manual utilizando el código QR en la etiqueta del producto. Verifique la ubicación del código QR a continuación y consulte el manual.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.