EIO0000004134.03

装箱物品

确认包装箱中包含此处列出的所有物品。

如果发现任何损坏或丢失,请立即联系客户支持。

警告
意外的设备操作
切勿使用损坏的产品或附件。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

显示模块

主机模块

 

项目

HMISTM6200/HMISTM6400 HMISTM6BOX/HMISTM6BOXIOT

A

显示模块

1

-

B

安装垫圈 (已装配在产品上)

1

-

C

安装螺母 (已装配在产品上)

1

-

D

套筒扳手

1

-

E

防转三通

1

-

F

主机模块

1

1

G

直流电源连接器

1

1

H

USB 电缆夹具 (A 型)

(1 套 = 夹子: 1, 束条: 1)

1

1

I

主机模块安装适配器

-

1

J

使用指南

1

1

产品修订和手册二维码

您可从设备产品标签上找到产品版本 (PV)、修订级别 (RL) 和软件版本 (SV)。

注: 根据型号不同,产品标签上或未标明 RL。

您也可以使用产品标签上的二维码检查本手册的内容。确认下面二维码的位置和参考手册。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.