EIO0000004133.03

Contenuto della confezione

Verificare che tutte voci qui elencate siano presenti nella confezione.

Se trovate qualcosa di danneggiato o mancante, contattate immediatamente l'assistenza clienti.

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
Non utilizzare prodotti o accessori danneggiati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Display Module

Modulo posteriore

 

Articolo

HMISTM6200/HMISTM6400 HMISTM6BOX/HMISTM6BOXIOT

A

Display module

1

-

B

Guarnizione d'installazione (fissata al prodotto)

1

-

C

Dado d'installazione (fissato al prodotto)

1

-

D

Chiave a bussola

1

-

E

Dado a T anti-rotazione

1

-

F

Modulo posteriore

1

1

G

Connettore di alimentazione CC

1

1

H

Morsetto serracavo USB (Tipo A)

(1 set = fermagli: 1, fascette: 1)

1

1

I

Adattatore per installazione del modulo posteriore

-

1

J

Guida alle istruzioni

1

1

Versione prodotto e codice QR del manuale

È possibile identificare la versione dell'apparato (PV), l'indice di revisione (RL) e la versione software (SV) dalla targhetta dell'apparato.

NOTA: A seconda del modello, l'etichetta del prodotto potrebbe non essere contrassegnata RL.

Con il codice QR sulla targhetta del prodotto si può controllare anche il contenuto del presente manuale. Verificare la posizione del seguente codice QR e fare riferimento al manuale.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.