EIO0000004132.03

Especificaciones de cada interfaz

Interfaz en serie COM1
Transmisión asíncrona RS-232C/485
Longitud de los datos 7 o 8 bits
Bit de parada 1 o 2 bits
Paridad Ninguna, par o impar
Velocidad de transmisión de los datos 2400...115200 bps, 187500 bps (MPI)
Conector Conector modular (RJ-45)
Interfaz USB (Tipo A)
Conector USB 2.0 (Tipo A) x 1
Tensión del suministro de energía 5 Vcc ±5%
Corriente máxima suministrada 500 mA
Distancia de transmisión máxima 5 m (16,4 ft)
Interfaz USB (micro-B)
Conector USB 2.0 (micro-B) x 1
Distancia de transmisión máxima 5 m (16,4 ft)
Interfaz Ethernet
Norma IEEE802.3i/IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX
Conector Conector modular (RJ-45) x 2
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.