EIO0000004132.03

Especificaciones estructurales

Módulo posterior

Puesta a tierra Puesta a tierra funcional: Resistencia de la conexión a tierra de 100 Ω o menos, cable de 2 mm2 (AWG 14) o más grueso, o las normas aplicables de su país (SG y FG están conectados dentro del producto).
Método de refrigeración Circulación natural del aire
Estructura IP20
Dimensiones exteriores (Ancho x Alto x Profundidad) 145,6 x 108,23 x 41,4 mm (5,73 x 4,26 x 1,63 in) (excluidos los salientes)
Peso 0,27 kg (0,6 lb) o menos
AVISO
DAÑOS MATERIALES
  • Opere y almacene este producto en áreas donde la temperatura se mantenga dentro de las especificaciones del producto.
  • No limite ni bloquee las ranuras de ventilación del producto.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Módulo de visualización

  HMISTM6200 HMISTM6400
Método de refrigeración Circulación natural del aire
Estructura*1 IP65F, UL 50/50E,  Tipo 1, Tipo 4X (sólo para uso en interiores), Tipo 12, Tipo 13
Dimensiones exteriores (Ancho x Alto x Profundidad) 140,4 x 101,1 x 13,9 mm
(5,53 x 3,98 x 0,55 in) (excluidos los salientes)
201,2 x 137,2 x 17,1 mm
(7,92 x 5,4 x 0,67 in) (excluidos los salientes)
Dimensiones del corte del panel Diámetro 22,5 mm (0,88 in)
Peso 0,22 kg (0,49 lb) o menos 0,49 kg (1,08 lb) o menos

*1 La parte frontal de este producto ha sido probada para cumplir con los estándares especificados cuando se instala en un panel sólido. Sin embargo, no está diseñado para su uso en todos los entornos. En entornos donde el producto esté expuesto a líquidos (incluyendo chorros y rociados) durante períodos prolongados, existe el riesgo de que los líquidos ingresen al producto debido a causas como el desprendimiento de la lámina protectora o el daño en la tapa de vidrio frontal. En tales entornos, aplique las medidas de protección según las condiciones específicas. Por ello, antes de instalar este producto, asegúrese de verificar el tipo de condiciones existentes en el entorno de funcionamiento del mismo.

Si la junta de instalación se usa durante mucho tiempo, o bien si extrae este producto y la junta del panel, no se puede conservar el nivel de protección original. Para mantener el nivel de protección original, asegúrese de cambiar anualmente la junta de instalación.

NOTA: IP65F no forma parte de la certificación UL.
AVISO
DAÑOS MATERIALES
  • Asegúrese de que este producto no se encuentre en contacto permanente o directo con aceites.
  • No presione la pantalla de este producto con fuerza excesiva o con un objeto duro, ya que podría dañar la pantalla.
  • Tampoco presione el panel táctil con un objeto punzante (p. ej. la punta de un portaminas o un destornillador), ya que puede dañar el panel táctil.
  • No exponga el producto a la luz solar directa.
  • Opere y almacene este producto en áreas donde la temperatura se mantenga dentro de las especificaciones del producto.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
AVISO
DAÑOS MATERIALES
  • Inspeccione la junta periódicamente según lo requiera el entorno operativo.
  • Cambie la junta al menos una vez al año, o cuando presente rasguños o suciedad.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.