EIO0000004133.03

Progettazione del sistema

La presente sezione descrive la configurazione del sistema con l'apparato e le apparecchiature periferiche.

NOTA:
  • Per utilizzare il modulo posteriore, collegare il Display Module o l'adattatore di installazione del modulo posteriore.

  • Quando si utilizza HMISTM6BOXIOT, collegarlo all'adattatore di montaggio del modulo posteriore. Non può essere collegato al modulo del display.

*1 Far riferimento a Accessori.

*2 Per informazioni sul collegamento dei controller e di altri tipi di apparecchiature, fare riferimento al manuale del driver del dispositivo corrispondente al proprio software di programmazione.

*3 Per i modelli supportati, Rivolgersi al proprio centro di assistenza Schneider Electric di zona.

Per utilizzare questo prodotto, è necessario trasferire i dati del progetto dal software di programmazione. Per informazioni dettagliate sul trasferimento, consultare il manuale del software.
Durante il trasferimento tramite l'interfaccia USB (micro-B), collegare i cavi nell'ordine seguente:

  1. Collegare il cavo di trasferimento all'interfaccia USB (micro-B) di questo prodotto.

  2. Collegare il cavo di alimentazione a questo prodotto, quindi collegare il cavo di alimentazione a una fonte di alimentazione esterna.

  3. Collegare il cavo di trasferimento al computer.

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
  • Non collegare il prodotto al computer con il cavo USB (micro-B) a meno che il prodotto non sia alimentato dal cavo di alimentazione.
  • Rimuovere il cavo USB (micro-B) prima della comunicazione con il controller host e altri tipi di apparecchiature.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Quando si utilizza HMISTM6BOXIOT, è necessario effettuare le impostazioni iniziali prima di trasferire i dati del progetto per la prima volta. Per informazioni su come configurare il prodotto, consultare EcoStruxure Machine SCADA Expert HMI Runtime Reference Manual (EIO0000004669).
È possibile scaricare i manuali relativi a questo prodotto dal nostro sito web.
www.se.com

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.