EIO0000004134.03

系统设计

本节介绍本产品和外围设备的系统配置。

注:
  • 要使用主机模块,请连接显示模块或主机模块安装适配器。

  • 使用 HMISTM6BOXIOT时,请将其连接到主机模块安装适配器。它不能连接到显示模块。

*1 请参阅附件

*2 要了解如何连接控制器和其它类型的设备,请参阅画面编程软件的相应设备驱动程序手册。

*3 有关支持的型号,请与当地 Schneider Electric 支持代表联系。

要使用本产品,需要从画面编辑软件中传输工程数据。有关传输的详细信息,请参阅软件手册。
使用 USB (micro-B) 接口传输时,请按以下顺序连接电缆:

  1. 将传输电缆连接到本产品的 USB (micro-B) 接口。

  2. 将电源线连接到本产品,然后将电源线连接到外部电源。

  3. 将传输电缆连接到计算机。

警告
意外的设备操作
  • 请勿使用 USB (micro-B) 电缆将产品连接到计算机,除非产品是由电源线供电。
  • 在与主机控制器和其他类型设备通讯前,请拔下 USB (micro-B) 电缆。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

使用 HMISTM6BOXIOT 时,首次传输工程数据前需要进行初始设置。有关如何设置产品的信息,请参阅 EcoStruxure Machine SCADA Expert HMI Runtime 参考手册 (EIO0000004669)。
您可以从我们的网站下载与本产品相关的手册。
www.se.com

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.