EIO0000004133.03

Collegamento del cavo di alimentazione CC

PERICOLO
RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
  • Disattivare tutte le alimentazioni elettriche del dispositivo prima di smontare coperture o elementi dal sistema e prima di installare o togliere qualsiasi accessorio, componente hardware o cavo.
  • Rimuovere l'alimentazione prima di collegare i morsetti dell'apparato.
  • Per verificare che l'alimentazione sia disattivata usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.
  • Prima di ricollegare l'alimentazione al prodotto rimontare e fissare tutte le coperture e i componenti del sistema.
  • Utilizzare questo prodotto solo con il valore di tensione specificato. Questo prodotto utilizza alimentazione a 24 Vcc. Prima di collegare il dispositivo, controllare sempre se l'alimentazione è CC.
  • Poiché il prodotto non è dotato di interruttore, assicurarsi di collegare un interruttore all'alimentatore.
  • Collegare a terra il terminale FG dell'apparato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA:
  • I terminali SG e FG sono collegati all'interno dell'apparato.

  • Quando il terminale FG è collegato, assicurarsi che il cavo sia a massa. La mancata messa a terra del prodotto potrebbe generare eccessive interferenze elettromagnetiche (EMI).

Connettore di alimentazione CC

+ 24 Vcc
- 0 Vcc
FG Massa funzionale (Collegare correttamente il terminale FG alla massa.)
NOTA: Numero di parte XBTZGPWS1

Procedura per il collegamento

  1. Verificare che il cavo di alimentazione non sia collegato all'alimentatore.
  2. Controllare la tensione nominale.
  3. Spellare la membrana del cavo di alimentazione e torcere le estremità del cavo.
  4. Inserire ogni filo del cavo di alimentazione nel suo corrispondente foro. Stringere le viti del connettore di alimentazione CC per serrare il cavo al suo posto.
    NOTA:
    • La coppia necessaria è 0,56 N•m (5 lb-in).

    • Non saldare i cavi intrecciati.

    1. Connettore di alimentazione CC

    2. Cacciavite piatto (misura 0,6 x 3,5)

  5. Dopo aver inserito tutti i tre fili del cavo elettrico, inserire il connettore di alimentazione CC nel connettore di alimentazione dell'apparato.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.