EIO0000004133.03

Sostituzione della guarnizione d'installazione

La guarnizione fornisce la protezione contro la penetrazione di polvere e umidità.
La guarnizione va inserita correttamente nella cavità per proteggere dall'umidità il Display Module.

AVVISO
DANNI ALLE APPARECCHIATURE
  • Ispezionare la guarnizione periodicamente, secondo le necessità del proprio ambiente operativo.
  • Sostituire la guarnizione almeno una volta l'anno o appena compaiono graffi o sporco.
  • Evitare di allungare troppo la guarnizione senza motivo.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
  1. Appoggiare il Display Module su una superficie pulita e piana con la faccia dello schermo rivolta in basso.
  2. Rimuovere la guarnizione dal Display Module.
  3. Montare la nuova guarnizione sul Display Module.
    1. Guarnizione d'installazione

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.