EIO0000004132.03

Cómo conectar el cable de alimentación CC

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
  • Desconecte la alimentación antes de cablear los terminales de alimentación de este producto.
  • Siempre debe usar un dispositivo apropiado para detectar la tensión nominal a fin de confirmar que la alimentación está apagada.
  • Reemplace y sujete todas las cubiertas o los elementos del sistema antes de suministrar energía eléctrica a este producto.
  • Use solamente la tensión especificada cuando utilice este producto. Este producto está diseñado para utilizar 24 Vcc. Siempre debe comprobar si el dispositivo recibe alimentación CC antes de aplicarle corriente.
  • Puesto que este producto no está equipado con un interruptor de alimentación, asegúrese de conectar uno a la fuente de alimentación.
  • Asegúrese de conectar el terminal FG de este producto a tierra.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA:
  • Los terminales SG y FG se conectan dentro de este producto.

  • Cuando conecte el terminal FG, asegúrese de que el cable esté conectado a tierra. Si no conecta este producto a tierra, puede provocar un exceso de interferencia electromagnética (EMI).

Conector de alimentación de CC

+ 24 Vcc
- 0 Vcc
FG Puesta a tierra funcional (Conecte el terminal FG a tierra de manera correcta.)
NOTA: Número de referencia XBTZGPWS1

Procedimiento de conexión

  1. Confirme que el cable de alimentación no está conectado a la fuente de alimentación.
  2. Verifique la tensión nominal.
  3. Pele el cable de alimentación y trence los extremos de los hilos.
  4. Introduzca cada uno de los hilos del cable de alimentación en el agujero correspondiente. Ajuste los tornillos del conector de alimentación de CC para sujetar el cable en su lugar.
    NOTA:
    • El par de apriete necesario es de 0,56 N•m (5 lb-in).

    • No suelde los hilos trenzados.

    1. Conector de alimentación de CC

    2. Destornillador de punta plana (tamaño 0,6 x 3,5)

  5. Después de introducir los tres hilos del cable de alimentación, introduzca el conector de alimentación de CC en el conector de alimentación de este producto.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.