EIO0000004133.03

Specifiche dello schermo

  HMISTM6200 HMISTM6400
Tipo di display LCD colori TFT
Dimensione del display 4,3" 7"
Risoluzione 480 x 272 pixel 800 x 480 pixel (WVGA)
Area effettiva di visualizzazione (L x A) 95,04 x 53,86 mm
(3,74 x 2,12 in)
154,08 x 85,92 mm
(6,07 x 3,38 in)
Colori del display 16 milioni di colori
Per i dettagli sui colori dello schermo, fare riferimento al manuale del proprio software di programmazione.
Retroilluminazione LED bianco (Non sostituibile. Contattare il proprio distributore locale.)
Vita utile retroilluminazione 50.000 ore o più (funzionamento continuo a 25 °C [77 °F] prima che luminosità dello sfondo sia diminuita del 25%)
Controllo luminosità 16 livelli (regolazione con pannello touch o con software)
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.